990-5452M-031

Öppna ett konfigurerat nätverkshanteringsgränssnitt

Nedanstående procedur beskriver hur du öppnar nätverkshanteringsgränssnittet från ett webbgränssnitt. Det är också möjligt att använda följande gränssnitt:

  • Telnet och SSH

  • SNMP

  • FTP

  • SCP

OBS: Se till att endast ett nätverkshanteringsgränssnitt i hela systemet är inställt för att synkronisera tiden.

Använd Microsoft Internet Explorer® 7.x eller högre endast på Windows-operativsystem eller MozillaFirefox Firefox® 3.0.6 eller högre på alla operativsystem för att komma åt webbgränssnittet i nätverkshanteringsgränssnittet. Andra vanliga tillgängliga webbläsare kan fungera men har inte testats fullständigt.

Du kan använda något av följande protokoll när du använder webbgränssnittet:

  • HTTP-protokollet, som tillhandahåller autentisering med användarnamn och pin men ingen kryptering.

  • HTTPS-protokollet, som ger extra säkerhet via Secure Socket Layer (SSL); krypterar användarnamn, pin och data som överförs; och verifierar nätverkskort med hjälp av digitala certifikat.

  1. Gå in på nätverkshanteringsgränssnittet med dess IP-adress (eller dess DNS-namn, om ett DNS-namn är konfigurerat).
  2. Ange användarnamnet och lösenordet.
  3. För att aktivera eller inaktivera HTTP eller HTTPS-protokollet, använd Network menyn på fliken Administration och välj alternativet Access (Åtkomst) under rubriken Web på den vänstra navigeringsmenyn.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?