UPSのスタートアップと運転中の並列システムへの追加
この手順を使用して、UPSをスタートアップして、運転中の並列システムへ追加します。
- UIBを閉じます。これにより、約30秒後にディスプレイインターフェイスに電源が投入されます。
- ディスプレイのホーム画面からを選択します。Startup UPS into a parallel system(UPSを並列システムとしてスタートアップ)を選択して画面に表示される手順に従います。注記: 一般的なスタートアップ手順を以下に示します。お使いのシステムに該当するStartup Wizard(スタートアップウィザード)の手順に必ず従ってください。
- SSIBを閉じます。
- バックフィード保護スイッチ(BF2)(存在する場合)が開いている場合は閉じます。
- 該当するバッテリーのバッテリー遮断装置を閉じます。
- UOBを閉じます。
- UPS前面のInverter ON(インバーターをON)ボタンをタップしてインバーターをオンにします。