990-5452N-006

Arrancar y agregar un SAI a un sistema funcionando en paralelo

Use este procedimiento para arrancar un SAI y añadirlo a un sistema funcionando en paralelo.

NOTA: Un dispositivo de desconexión solo debe accionarse cuando el indicador LED del dispositivo de desconexión asociado esté en verde.
  1. Cierre el UIB.
    Pasados unos 30 segundos, se encenderá la interfaz en pantalla.
  2. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Asistente de arranque. Seleccione Arrancar SAI en sist. paralelo y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
    NOTA: El siguiente es un procedimiento de arranque genérico. Siga siempre los pasos del Asistente de arranque, que son específicos para su sistema.
  3. Cierre el SSIB.
  4. Cierre el interruptor de protección de retroalimentación (BF2) (si está presente), en caso de estar abierto.
  5. Cierre los dispositivos de desconexión de batería de su solución específica de baterías.
  6. Cierre el UOB.
  7. Encienda el inversor pulsando el botón Inversor ENCENDIDO en la parte frontal del SAI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?