990-6264E-012

Environnement

  En fonctionnement Entreposage
Température

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) avec réduction à 75 % d'alimentation*

-15 °C à 40 °C (5 °F à 104 °F) pour les systèmes équipés de batteries

-25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F) pour les systèmes dépourvus de batteries

Humidité relative 5 à 95 % sans condensation 10 à 80 % sans condensation

Déclassement en fonction de l'altitude selon la norme ANSI C57.96–1999*

1 000 m (3 300 pi) : 1,000
1 500 m (5 000 pi) : 0,975
2 000 m (6 600 pi) : 0,950
2 500 m (8 300 pi) : 0,925
3 000 m (10 000 pi) : 0,900

0-15 000 m (0-50 000 pi)

Alarme sonore à un mètre (trois pieds) de l'unité

62 dB à 70 % de la charge

69,5 dB à 100 % de la charge pour les systèmes 400 V
68 dB à 100 % de la charge pour les systèmes 480 V

Catégorie de protection

IP20

Couleur

RAL 9003 blanc

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?