990-6264E-012

Présentation des configurations

Disjoncteurs du système

UIB Disjoncteur d'entrée de l'unité
SSIB Disjoncteur d'entrée du commutateur statique
BB Disjoncteur batterie
MBB Disjoncteur bypass de maintenance
UOB Disjoncteur de sortie de l'unité
BF2 Commutateur de protection backfeed

Présentation des ASI avec armoire d'E/S 1 250 kW – Système à alimentation secteur simple

NOTE: Selon la configuration choisie, l'interrupteur backfeed BF2 (marqué d'un * dans l'illustration) peut être préinstallé dans l'ASI, livré sous forme de kit de backfeed en option GVXOPT001 à installer dans l'ASI, ou installé en amont de l'ASI dans le dispositif de commutation.

Le schéma illustre une ASI 750 kW. Le principe est le même que pour les autres ASI avec armoire d'E/S 1 250 kW.

Présentation des ASI avec armoire d'E/S 1 250 kW – Système à alimentation secteur double

NOTE: Selon la configuration choisie, l'interrupteur backfeed BF2 (marqué d'un * dans l'illustration) peut être préinstallé dans l'ASI, livré sous forme de kit de backfeed en option GVXOPT001 à installer dans l'ASI, ou installé en amont de l'ASI dans le dispositif de commutation.

Le schéma illustre une ASI 750 kW. Le principe est le même que pour les autres ASI avec armoire d'E/S 1 250 kW.

Système parallèle

Galaxy VX peut prendre en charge jusqu'à 4+0 ASI en parallèle pour la capacité et jusqu'à 4+1 ASI en parallèle pour la redondance.
NOTE: Remarquez que pour les systèmes de plus de 4 MW, il peut être difficile de trouver des interrupteurs/disjoncteurs de taille appropriée pour le dispositif de bypass.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?