990-6264E-012

Présentation des contacts en entrée et des relais de sortie

Contacts en entrée

Ne raccordez aucun circuit aux contacts d'entrée à moins de pouvoir confirmer qu'il s'agit d'un circuit de classe 2/SELV.

Tous les circuits connectés doivent avoir la même référence 0 V.

Les contacts en entrée prennent en charge 24 V CC 10 mA.

Le commutateur SW5500 sur 0P6548 est utilisé pour sélectionner l'alimentation TBTS interne pour les entrées (configuration standard) et l'alimentation externe*. Si l'alimentation externe est sélectionnée, l'alimentation doit être connectée à la borne J5530.

Nom Désignation Emplacement
IN 1 (Contact 1) Contact d'entrée configurable 0P6548 borne J5502*
IN 2 (Contact 2) Contact d'entrée configurable 0P6548 borne J5503*
IN 3 (Contact 3) Contact d'entrée configurable 0P6548 borne J5504*
IN 4 (Contact 4) Contact d'entrée configurable 0P6548 borne J5505*
IN 5 (Contact 5) Contact d'entrée configurable 0P6548 borne J5510*
IN 6 Contact AUX redondant de l'UOB 0P6548 borne J5509*
IN 7 Commutateur de température du transformateur 0P6548 borne J5508*
IN 8 Contact de liaison externe 0P6548 borne J5507*
IN 9 Entrée de synchronisation externe forcée 0P6548 borne J5506*
IN 10 Synchronisation externe requise 0P6548 borne J5511*
IN 11 Utiliser la veille du bypass statique 0P6548 borne J5512*
IN 14 Mégajonction 0P6552 borne J9027*

Relais de sortie

NOTE: Un courant maximal de 250 V CA 5 A doit être utilisé pour les connexions aux relais de sortie.

Tous les circuits externes doivent être équipés de fusibles 5 A max. à action rapide.

Nom Désignation Emplacement
OUT 1 (Relais 1) Relais de sortie configurable 0P6547 borne J4939
OUT 2 (Relais 2) Relais de sortie configurable 0P6547 borne J4940
OUT 3 (Relais 3) Relais de sortie configurable 0P6547 borne J4941
OUT 4 Sortie de synchronisation externe forcée 0P6548 borne J5520*
OUT 5 Mégajonction 0P6548 borne J5521*
OUT 6 Sortie requise pour synchronisation externe 0P6548 borne J5522*
OUT 7 ASI : onduleur activé 0P6548 borne J5523*
OUT 8 (Relais 4) Relais de sortie configurable 0P6548 borne J5524*
OUT 9 (Relais 5) Relais de sortie configurable 0P6548 borne J5525*
OUT 10 (Relais 6) Relais de sortie configurable 0P6548 borne J5528*
OUT 14 Contacteur de liaison 0P6552 borne J9029*
NOTE: Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations sur les options de configuration.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?