990-6264E-012

Préparer l'armoire d'E/S au raccordement des câbles de puissance dans les systèmes avec passage de câbles par le bas

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations pour des câbles ou des conduites sur les panneaux installés, ni à proximité de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Les câbles d'alimentation extérieure de la solution de batterie lithium-ion doivent être acheminés via le dessus de l'armoire d'E/S. Suivez la procédure Préparer l'armoire d'E/S au raccordement des câbles de puissance dans les systèmes avec passage de câbles par le haut pour préparer les câbles de l'alimentation externe.
NOTE: Il peut être nécessaire de surélever l'armoire en abaissant les pieds de l'armoire ou de réduire la hauteur du sol directement sous les plaques passe inférieures afin d'obtenir un niveau de pliage correct pour les câbles de puissance.
  1. Desserrez les boulons et retirez les panneaux inférieurs de l'armoire d'E/S.
  2. Percez/poinçonnez des trous pour les câbles/conduites dans le panneau inférieur.
    DANGER
    risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    Assurez-vous qu'aucune arête tranchante n'est susceptible d'endommager les câbles.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
    1. Pour les câbles de bypass

    2. Pour les câbles CC

    3. Pour les câbles de sortie

    4. Pour les câbles d'entrée

  3. Installez les conduites et installez les panneaux inférieurs dans l'ordre indiqué sous le cadre.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?