990-6264H-018

外部信号ケーブルの基板への配線

  1. I/Oキャビネットの上部から2つの配線口カバーを取り外し、クラス2/SELV(A)と非クラス2/非SELV(B)の信号ケーブル用の穴をドリルで開けます。電線管を取り付け、プレートを再度取り付けます。
  2. 外部信号ケーブルをケーブルチャネルに通し、それぞれ正しい開口部に通して配線します。
    1. 左側のドアにある基板に接続するクラス2/SELVのケーブル

    2. 右側のドアにある基板に接続するクラス2/SELVのケーブル

    3. 右側のドアにある基板に接続する非クラス2/非SELVのケーブル

  3. 外部信号ケーブルを、右側のドアにある基板に配線します。
    1. 右側のドアを開き、内側のドアからプレートを取り外します。
    2. ケーブルを基板の端子に配線し、付属のケーブルタイを使用して固定します。クラス2/SELVケーブル(A)は、図に示すように、非クラス2/非SELVケーブル(B)から離して配線する必要があります。
      注記: 外部信号ケーブルは、ドアが完全に開くのに十分な長さである必要があります。
  4. 外部信号ケーブルを、左側のドアにある基板に配線します。
    1. 左側のドアを開き、内側のドアからプレートを取り外します。
    2. 外部信号ケーブルを端子に配線し、付属のケーブルタイを使用して固定します。
      注記: 外部信号ケーブルは、ドアが完全に開くのに十分な長さである必要があります。
      注記: Modbusケーブルのシールドにはプレート(A)を使用します。
    3. ドアを閉じ、PBUSケーブルとネットワーク管理カード用のケーブルを前面に配線します。
      注記: 入力ドライ接点AP9810がAP9631またはAP9635CHに接続されている場合、接続された機器のケーブル長の合計が30メートルを超えないようにする必要があります。シールドにはプレート(A)を使用します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?