990-6264H-018

作業をしやすくするためのフロントドアの取り外し(オプション)

注記: 設置および保守作業の際、地域および国の電気工事規定に従って作業スペースの要件を満たすためにドアを取り外すこ場合があります。
  1. トアを開きます。
  2. ヒンジピンが外れるまでドアを上に持ち上げ、ドアを取り外します。

    I/Oキャビネットの前面図

    パワーキャビネットの前面図

  3. 再度取り付けるまで、ドアはしっかりと保管してください。
    注記: ヒンジピンが緩んでおり、ドアと一緒に外れる可能性があります – ドアを再度取り付けるには、ヒンジピンをドアヒンジに再び挿入してください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?