990-6264H-018

外部同期用の信号ケーブル

外部同期用の最大電圧は、仕様に示された入力電圧範囲に等しくなります。外部同期用ケーブルのnon-Class 2/non-SELVはジャケットケーブルとし、定格は600 VACである必要があります。

  1. 外部同期ケーブルをI/Oキャビネットの上部に通して、0P6549まで配線します(I/Oキャビネットとパワーキャビネット間の信号ケーブルの配線を参照)。
  2. 以下のとおり、三相を端子台に接続します。
    注記: 同期元の相は最大0.5 Aのヒューズで保護する必要があります。
    注記: 端子台は基板に接続しないでください。信号ケーブルは、Schneider Electricによる組立サービス時に接続されます。
    1. L1を0P6549のJ5611に接続します。
    2. L2を0P6549のJ5612に接続します。
    3. L3を0P6549のJ5613に接続します。

固定電圧源に対する基本UPSの同期の信号ケーブル接続(基板0P6548、基板0P6549)

フローティング同期マスターによるデュアルUPS同期の信号ケーブル接続(基板0P6548、基板0P6549)

固定並列同期マスターの信号ケーブル接続(基板0P6548、基板0P6549)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?