990-5452N-017

Visualizzazione degli allarmi attivi

  1. Toccare il simbolo nell'angolo in alto a destra dello schermo.
  2. È possibile effettuare le seguenti operazioni nella schermata Allarmi attivi:
    1. Toccare le frecce per scorrere l'elenco di allarmi attivi.

      Gli allarmi attivi presentano diversi colori, in base al livello di allarme:

      • Verde: nessun allarme attivo

      • Blu: allarme di carattere informativo

      • Giallo: allarme di avviso

      • Rosso: allarme critico

    2. Toccare il pulsante del cestino per cancellare l'elenco di allarmi attivi.*
    3. Toccare il pulsante di conferma per arrestare il lampeggiamento degli allarmi attivi.
  3. Toccare il pulsante Home per uscire dall'elenco di allarmi attivi.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.