990-5452N-006

Ver las alarmas activas

  1. Toque en el símbolo en la esquina superior derecha de la pantalla.
  2. Puede realizar las siguientes operaciones en la pantalla Alarmas activas:
    1. Pulse las flechas para navegar por la lista de alarmas activas.

      El color de las alarmas activas indica el nivel de alarma:

      • Verde: No hay alarmas activas

      • Azul: Alarma informativa

      • Amarillo Alarma de advertencia

      • Rojo: Alarma crítica

    2. Pulse el botón de la papelera de reciclaje para borrar la lista de alarmas activas.*
    3. Pulse el botón Reconocer para detener el parpadeo de las alarmas activas.
  3. Pulse el botón de inicio para cerrar la lista de alarmas activas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?