990-5452N-032

ดูการแจ้งเตือนสถานะปัจจุบัน

  1. แตะที่สัญลักษณ์ที่มุมบนขวาของหน้าจอ
  2. คุณสามารถดำเนินงานดังต่อไปนี้ในหน้าจอ Active Alarms (การแจ้งเตือนที่ทำงาน)
    1. แตะที่ลูกศรเพื่อเรียกดูรายการแจ้งเตือนทีทำงานต่างๆ

      การแจ้งเตือนทีทำงานจะแสดงสีตามระดับการแจ้งเตือน:

      • สีเขียว: ไม่มีการแจ้งเตือนที่ทำงาน

      • สีน้ำเงิน: มีการแจ้งเตือนเชิงข้อมูล

      • สีเหลือง: มีการแจ้งเตือนแบบคำเตือน

      • สีแดง: มีการแจ้งเตือนที่สำคัญ

    2. แตะที่ปุ่มถังรีไซเคิลเพื่อล้างรายการแเจ้งเตือนทีทำงาน*
    3. แตะที่ปุ่มรับทราบเพื่อหยุดการกะพริบแจ้งเตือนที่ทำงาน
  3. แตะที่ปุ่มหน้าหลักเพื่อออกจากรายการแจ้งเตือนที่ทำงาน
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.