990-5452L-012

Afficher les alarmes actives

  1. Appuyez sur le symbole dans le coin supérieur droit de l'affichage.
  2. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur l'écran Alarmes actives :
    1. Appuyez sur les flèches pour parcourir la liste des alarmes actives.

      La couleur des alarmes actives correspond au niveau d'alarme :

      • Vert : Aucune alarme active

      • Bleu : Alarme informative présente

      • Jaune : Alarme d'avertissement présente

      • Rouge : Alarme critique présente

    2. Appuyez sur le bouton de corbeille pour effacer la liste des alarmes actives.*
    3. Appuyez sur le bouton Acquitter pour que les alarmes actives cessent de clignoter.
  3. Appuyez sur le bouton de retour à l'accueil pour quitter la liste des alarmes actives.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.