990-5452N-018

アクティブアラームの表示

  1. 画面右上角にあるシンボルをタップしてください。
  2. Active Alarms(アラームの有効化)画面で、以下の操作を実行できます。
    1. 矢印をタップしてアクティブアラームのリストを閲覧します。

      アクティブアラームは、アラームレベルに応じて次のように色分けされています。

      • 緑色:アクティブアラームがありません

      • 青色:情報アラームがあります

      • 黄色:警告アラームがあります

      • 赤色:重大アラームがあります

    2. アクティブアラームリストを消去するには、ゴミ箱ボタンをタップします。*
    3. Acknowledge(確認)ボタンをタップしてアクティブアラームの点滅を止めます。
  3. ホームボタンをタップしてアクティブアラームリストを終了します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.