990-5452N-031

Visa Aktiva larm

  1. Tryck på symbolen längst upp till höger på skärmen.
  2. Du kan nu utföra följande åtgärder på skärmen för Active Alarms (Aktiva larm):
    1. Tryck på pilarna för att bläddra igenom listan över händelser.

      De aktiva larmen är färgade enligt larmnivån:

      • Grön: Inga aktiva larm

      • Blå: Informationslarm

      • Gul: Varningslarm

      • Röd: Kritiskt larm

    2. Tryck på knappen för papperskorgen för att rensa listan över larm.*
    3. Tryck på knappen Bekräfta för att stoppa de aktiva larmens blinkande.
  3. Tryck på hemknappen för att gå ur listan över aktiva larm.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.