990-5452M-031

Visa systemstatusinformationen

OBS: Skärmen visar inte data i realtid och en jämförelse mellan skärmen och en extern effektanalysator kommer inte visa samma data. Tillåt en tolerans på ± 1 % för spänningar, ± 3 % för effekt och ± 3% för strömmar.
  1. Från startskärmen på skärmen välj Status.
  2. Välj det område för vilket du vill se statusen. Välj mellan:

    Ingång

    Voltage (Spänning) (fas-till-nolla)*

    Den aktuella fas-till-nolla ingångsspänningen i volt (V).

    Current (Ström)

    Den aktuella ingångsströmmen fas-fas i ampere (A).

    Maximum RMS Current (Maximal RMS-ström)

    Den maximala strömmen under de senaste 30 dagarna.

    Apparent Power (Skenbar Effekt)

    Den aktuella totala skenbara ingångseffekten för varje fas i kVA. Skenbara effekten är produkten av RMS (kvadratiskt medelvärde) volt och RMS ampere.

    Active Power (Aktiv effekt)

    Den aktuella aktiva ingångseffekten för varje fas i kilowatt (kW). Aktiv effekt är den del av ett kraftflöde, enligt ett genomsnitt av en hel cykel i en AC-vågform, som resulterar i nettoöverföring av energi i en riktning.

    Power Factor (Effektfaktor)

    Förhållandet mellan den aktiva effekten och skenbara effekten.

    Voltage (Spänning) (fas-fas)

    Den aktuella ingångsspänningen per fas.

    Total Apparent Power (Total skenbar effekt)

    Den aktuella skenbara ingångseffekten (för alla tre faser) i kVA.

    Total Active Power (Total aktiv effekt)

    Den aktuella totala aktiva ingångseffekten (för alla tre faser) i kW.

    Frequency (Frekvens)

    Den aktuella ingångsfrekvensen i hertz (Hz).

    Energy (Energi)

    Den totala energiförbrukningen sedan installationen eller sedan värdet återställdes.

    Utgång

    Voltage (Spänning) (fas-till-nolla)*

    Fas-till-nolla utgångsspänning från växelriktaren i volt (V).

    Current (Ström)

    Den aktuella utgångsströmmen för varje fas i ampere (A).

    Maximum RMS Current (Maximal RMS-ström)

    Den maximala strömmen under de senaste 30 dagarna.

    Apparent Power (Skenbar Effekt)

    Den aktuella skenbara utgångseffekten för varje fas i kVA. Skenbara effekten är produkten av RMS (kvadratiskt medelvärde) volt och RMS ampere.

    Active Power (Aktiv effekt)

    Den aktuella aktiva utgångseffekten (verklig effekt) för varje fas i kilowatt (kW). Aktiv effekt är den del av ett kraftflöde, enligt ett genomsnitt av en hel cykel i en AC-vågform, som resulterar i nettoöverföring av energi i en riktning.

    Power Factor (Effektfaktor)

    Den aktuella utgångseffektfaktorn för varje fas. Effektfaktorn är förhållandet mellan den aktiva effekten och skenbara effekten.

    Current Crest Factor (Strömmens toppfaktor)

    Det aktuella utgående toppfaktorn för varje fas. Utgående toppvärde är förhållandet mellan toppvärdet för utgående ström och RMS-värdet (kvadratiskt medelvärde).

    Current THD (Strömmens THD)

    THD (total harmonisk distorsion) för varje fas, i procent, för aktuell utgångsström.

    Voltage (Spänning) (fas-fas)

    Utgående spänning på växelriktaren per fas i volt (V).

    Total Apparent Power (Total skenbar effekt)

    Den aktuella totala skenbara utgångseffekten för varje fas i kilovoltampere (kVA). Skenbara effekten är produkten av RMS (kvadratiskt medelvärde) volt och RMS ampere.

    Total Active Power (Total aktiv effekt)

    Den aktuella totala aktiva utgångseffekten (för alla tre faser) i kilowatt (kW).

    Load (Last)

    Procentandelen av UPS-kapaciteten som för närvarande används över alla faser. Lastprocenten för högsta fasbelastningen visas.

    Neutral Current (Neutral ström)*

    Den aktuella neutrala utgångsströmmen i ampere (A).

    Frequency (Frekvens)

    Den aktuella utgångsfrekvensen i hertz (Hz).

    Inverter Status (Växelriktarstatus)

    Växelriktarens status.

    PFC Status (PFC-status)

    PFC-enhetens status.

    Energy (Energi)

    Den totala tillhandahållna energin sedan installationen eller sedan värdet återställdes.

    Bypass

    Voltage (Spänning) (fas-till-nolla)*

    Den aktuella fas-till-nolla bypasspänningen i volt (V).

    Current (Ström)

    Den aktuella bypasströmmen för varje fas i ampere (A).

    Maximum RMS Current (Maximal RMS-ström)

    Den maximala strömmen under de senaste 30 dagarna.

    Apparent Power (Skenbar Effekt)

    Den aktuella skenbara bypasseffekten för varje fas i kVA. Skenbara effekten är produkten av RMS (kvadratiskt medelvärde) volt och RMS ampere.

    Active Power (Aktiv effekt)

    Den aktuella aktiva bypasseffekten för varje fas i kilowatt (kW). Aktiv effekt är tidsgenomsnittet för den momentana produkten av spänning och ström.

    Power Factor (Effektfaktor)

    Den aktuella bypasseffektfaktorn för varje fas. Effektfaktorn är förhållandet mellan den aktiva effekten och skenbara effekten.

    Voltage (Spänning) (fas-fas)

    Den aktuella fas-till-fas bypasspänningen i volt (V).

    Total Apparent Power (Total skenbar effekt)

    Den aktuella totala skenbara bypasseffekten (för alla tre faser) i kilovoltampere (kVA).

    Total Active Power (Total aktiv effekt)

    Den aktuella totala aktiva bypasseffekten (för alla tre faser) i kilowatt (kW).

    Frequency (Frekvens)

    Den aktuella bypassfrekvensen i hertz (Hz).

    Batteri

    Voltage (Spänning)

    Aktuell batterispänning (VDC).

    Current (Ström)

    Den aktuella batteriströmmen i ampere (A).

    En positiv ström indikerar att batteriet laddas; en negativ ström indikerar att batteriet laddas ur.

    Power (Effekt)

    Den aktuella likströmmen som dras från batteriet, i kilowatt (kW).

    Estimated Charge Level (Beräknad laddningsnivå)

    Den aktuella batteriladdningen i procent av full laddningskapacitet.

    Estimated Charge Time (Beräknad laddningstid)

    Den uppskattade tiden, i minuter, tills batterierna når 100% laddning.

    Runtime Remaining (Återstående drifttid)

    Tid i tim och minuter innan batterierna når nivån för lägsta batterispänning och nedstängning.

    Charger Mode (Laddningsläge)

    Laddarens driftsläge (Av, Underhållsladdning, Snabb, Utjämning, Cyklisk, Test).

    Battery Status (Batteristatus)

    Batteriets allmänna tillstånd.

    Charger Status (Laddarens status)

    Laddarens allmänna tillstånd.

    Total Battery Capacity (Total batterikapacitet)

    Den totala kapaciteten som finns tillgänglig från de befintliga batterierna.

    Temperature (Temperatur)

    Den högsta batteritemperaturen från de anslutna temperaturgivarna.

    Temperatur

    Ambient Temperature (Omgivningstemperatur)

    Omgivningstemperatur i grader Celsius eller Fahrenheit för I / O-skåpet och varje powermodul skåp.

    System

    Output Voltage (Utgående spänning)

    Utgående spänning på växelriktaren per fas i volt (V).

    Output Current (Utgångsström)

    Den aktuella utgångsströmmen för varje fas i ampere (A).

    Output Frequency (Utgående frekvens)

    Den aktuella utgångsfrekvensen i hertz (Hz).

    Runtime Remaining (Återstående drifttid)

    Tid i tim och minuter innan batterierna når nivån för lägsta batterispänning och nedstängning.

    System Time (Systemtid)

    UPS-systemets tid.

    UPS Operation Mode (UPS:s driftläge)

    Driftläget för UPS-enheten i drift.

    System Operation Mode (Systemdriftläge)

    Driftläget för hela UPS-systemet.

    Total Output Power (Total uteffekt)

    Den skenbara och aktiva effekten (eller verklig effekt) för varje fas.

    Overload Timer (Överbelastningstimer)*

    Tiden i sekunder innan UPS växlar till forcerad statisk bypass på grund av överbelastning på systemet.

    OBS: Systemet kan vara i överbelastat tillstånd trots att Total Output Power (Total uteffekt) ligger under 100 % om belastningen inte delas lika mellan de tre faserna.

    Output Power (Utgående effekt)

    Den skenbara och aktiva effekten fas-fas (eller verklig effekt) som matas ut för varje fas.

    Parallel System (Parallellt system)

    Input Current (Ingångsström)

    Den aktuella ingångsströmmen fas-fas i ampere (A)

    Output Current (Utgångsström)

    Den aktuella utgångsströmmen fas-fas i ampere (A).

    Bypass Current (Bypasström)

    Den aktuella bypasströmmen fas-fas i ampere (A).

    Parallel UPS Number (Parallellt UPS-nummer)

    Det parallella UPS-numret för UPS-enheten i drift.

    Parallel system redundancy (Parallell systemredundans)

    Redundansen i parallelsystemet.

    Number of Parallel Units (Antal parallella enheter)

    Det totala antalet UPS:er i parallellsystemet.

    Parallel Units (Parallella enheter)

    Numren på alla UPS:er i parallellsystemet.

    Output Total Apparent Power (Total skenbar utgångseffekt)

    Den aktuella totala skenbara utgångseffekten (för alla tre faser) i kilovoltampere (kVA).

    Output Total Load (Total utgångslast)

    Procentandelen av UPS-kapaciteten som för närvarande används över alla faser. Lastprocenten för högsta fasbelastningen visas.

    Active Alarms (Aktiva larm)

    Active Alarms (Aktiva larm)

    För mer information om aktiva larm, gå till Visa Aktiva larm .

    Mimic-diagram

    Mimic Diagram (Mimic-diagram)

    Mimic-diagrammet visar aktuell status för UPS-systemets huvudkomponenter: strömkällor, omvandlare, statisk bypassomkopplare och brytare, och det visar strömflödet genom systemet.

    Detailed View (Detaljerad vy)

    Detailed view (Detaljerad vy)

    Den detaljerade vyn visar systemet med en statusikon på varje enskilt kraftskåp och det faktiska antalet redundanta kraftskåp. Den detaljerade vyn visar också den skenbara effekten och den aktiva effekten per fas.

    Symboler på skärmen Detaljerad vy

    Indikerar att kraftskåpet är i drift och fungerar korrekt
    Indikerar att det finns ett informationslarm.
    Indikerar att kraftskåpets redundans har förlorats och/eller ett larm av allvarlighetsgrad Warning (Varning) finns i strömskåpet. Strömskåpet är fortfarande i drift.
    Indikerar att kraftskåpet är oanvändbart på grund av en kritisk händelse. Kundlarmet Power cabinet inoperable (Kraftskåpet obrukbart) visas också.

    Peak Shaving Mode (Peak shaving-läge)

    Peak shaving mode (Peak shaving-läge)

    Status för peak shaving mode – Aktiv eller Inaktiv

    Ingångens effekt

    Den aktuella ingångseffekten (kW).

    Batteriets effekt

    Den aktuella batterieffekten (kW). Fältet är grönt när batterierna laddas och gult när batterierna laddas ur.

    Peak shaving

    Anger om laddaren är aktiverad eller inaktiverad och om tvingad batteridrift är aktiverad eller inaktiverad.

    Laddningsstatus

    Batteriernas aktuella laddningsstatus.

    Återstående tid

    Återstående tid i batteridrift och peak shaving mode.

  3. Tryck på hemknappen för att gå ur skärmbilderna och återvända till hemskärmen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?