990-5452N-004

Konfigurer modbus

Modbus kan konfigureres for displayet og kortene i Smart Slot 1 og Smart Slot 2.

BEMÆRK: Kun displayet og det valgfrie netværksstyringskort AP9635 kan bruges til seriel modbus.
  1. Fra startskærmen vælges Konfiguration > Modbus og derefter enten Display, Smart Slot 1 eller Smart Slot 2.
  2. Konfigurer modbus ved at aktivere Seriel adgang eller TCP-adgang og angive de nødvendige værdier.
  3. Tryk på OK for at bekræfte indstillingerne.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.