990-5452M-034

Modbus Konfigürasyonu

Modbus, ekran için ve Akıllı Yuva 1 ve Akıllı Yuva 2'deki kartlar için konfigüre edilebilir.

NOT: Seri Modbus için yalnızca ekran ve isteğe bağlı Ağ Yönetim Kartı AP9635 kullanılabilir.
  1. Ekranın giriş sayfasından Konfigürasyon > Modbus seçeneklerini seçin. ve Ekran, Akıllı Yuva 1 veya Akıllı Yuva 2'yi seçin.
  2. Seri veya TCP erişimini etkinleştirerek modbus'ı konfigüre edin ve gereken değerleri ekleyin.
  3. Ayarlarınızı onaylamak için Tamam butonuna basın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.