990-5452L-012

Configurer le Modbus

Le protocole Modbus peut être configuré pour l'écran et pour les cartes présentes dans les emplacements Smart Slot 1 et Smart Slot 2.

NOTE: Seuls l'écran et la carte de gestion réseau facultative AP9635 peuvent être utilisés pour le Modbus en série.
  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Configuration > Modbus et sélectionnez Écran, Smart Slot 1 ou Smart Slot 2.
  2. Pour configurer le Modbus, activez l'accès Série ou TCP et ajoutez les valeurs nécessaires.
  3. Appuyez sur OK pour confirmer vos paramètres.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.