990-5452N-032

กำหนดค่า Modbus

สามารถกำหนดค่า Modbus สำหรับจอแสดงและการ์ดในสล็อตอัจฉริยะ 1 และสล็อตอัจฉริยะ 2

หมายเหตูู: จะสามารถใช้เฉพาะจอแสดงผลและการ์ดการจัดการเครือข่ายที่เป็นข้อเลือกเสริม AP9635 สำหรับ Modbus แบบอนุกรม
  1. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือกการกำหนดค่า > Modbus และเลือก การแสดงผล สล็อตอัจฉริยะ 1 หรือ สล็อตอัจฉริยะ 2 อย่างใดอย่างหนึ่ง
  2. กำหนดค่า Modbus โดยการเปิดใช้งานการเข้าใช้ ซีเรียล หรือ TCP การเพิ่มค่าที่จำเป็น
  3. แตะที่ ตกลง เพื่อยืนยันการตั้งค่าของคุณ
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.