990-5452N-018

Modbusの設定

Modbusは、ディスプレイ用とSmart Slot 1およびSmart Slot 2内のカード用に設定できます

注記: シリアルModbusでは、ディスプレイとオプションのNetwork Management Card AP9635のみが使用できます。
  1. ディスプレイのホーム画面からConfiguration(設定) > Modbus を選択して、Display(ディスプレイ)Smart Slot 1Smart Slot 2のいずれかを選択します。
  2. Modbusを設定するには、Serial(シリアル)またはTCP アクセスを有効にして、必要な値を追加します。
  3. OKをタップして設定を確定します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.