990-5452N-017

Configurazione di Modbus

È possibile configurare Modbus per il display e per le schede nello Smart Slot 1 e Smart Slot 2.

NOTA: è possibile utilizzare solo il display e la scheda di gestione rete AP9635 opzionale per il Modbus seriale.
  1. Nella schermata principale del display, selezionare Configurazione > Modbus e selezionare Display, Smart Slot 1 o Smart Slot 2.
  2. Configurare il Modbus attivando l'accesso Seriale o TCP, aggiungendo i valori necessari.
  3. Toccare OK per confermare le impostazioni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.