990-55222C-007

Επισκόπηση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οθόνη

Επισκόπηση της αρχικής οθόνης

  1. Κουμπί αρχικής οθόνης - αγγίξτε αυτό το κουμπί σε οποιαδήποτε οθόνη για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

  2. Κουμπί κύριου μενού - αγγίξτε αυτό το κουμπί σε οποιαδήποτε οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού.

  3. Κουμπί κύριου μενού - αγγίξτε αυτό το κουμπί σε οποιαδήποτε οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μιμιτικό διάγραμμα.

  4. Σύμβολο κατάστασης συναγερμού - αγγίξτε αυτό το κουμπί σε οποιαδήποτε οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής ενεργών συναγερμών.

Μπορείτε να αγγίξετε τα πεδία εξόδου ή μπαταρίας στην αρχική οθόνη για να μεταβείτε κατευθείαν στις σελίδες με τις λεπτομερείς μετρήσεις.

Μιμητικό διάγραμμα

Το μιμητικό διάγραμμα θα προσαρμοστεί στη διαμόρφωση του συστήματός σας – τα μιμητικά διαγράμματα που εμφανίζονται εδώ είναι απλώς παραδείγματα.

Παράδειγμα συστήματος ενιαίου UPS – Διπλή τροφοδοσία

Η πράσινη γραμμή ισχύος (γκρι στην εικόνα) στο μιμητικό διάγραμμα απεικονίζει τη ροή ενέργειας μέσω του συστήματος UPS. Οι ενεργές μονάδες (αντιστροφέας, ανορθωτής, μπαταρία, διακόπτης στατικής παράκαμψης κ.λπ) πλαισιώνονται με πράσινο χρώμα και οι ανενεργές μονάδες πλαισιώνονται με μαύρο χρώμα. Οι μονάδες που πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα είναι μη λειτουργικές ή σε κατάσταση συναγερμού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μιμητικό διάγραμμα εμφανίζει μόνο μία διάταξη αποσύνδεσης μπαταρίας BB, ακόμα και αν έχουν συνδεθεί και διαμορφωθεί περισσότερες διατάξεις αποσύνδεση μπαταρίας για παρακολούθηση. Αν μία ή περισσότερες από τις διατάξεις αποσύνδεσης μπαταρίας που παρακολουθούνται είναι σε κλειστή θέση, το BB στο μιμητικό διάγραμμα θα εμφανίζεται ως κλειστό. Αν όλες οι διατάξεις μπαταρίας είναι σε ανοικτή θέση, το BB στο μιμητικό διάγραμμα θα εμφανίζεται ως ανοικτό.

Στα μιμητικά διαγράμματα για παράλληλα συστήματα, αγγίξτε το UPS με γκρι χρώμα για να δείτε το μιμητικό διάγραμμα σε επίπεδο UPS.

Παράδειγμα παράλληλου συστήματος - Διπλή ηλεκτρική παροχή με μεμονωμένα UIB και SSIB

Σύμβολο κατάστασης συναγερμού

Το σύμβολο κατάστασης συναγερμού (γκρι στην εικόνα) στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση συναγερμού του συστήματος UPS.

Πράσινο: Δεν υπάρχουν συναγερμοί στο σύστημα UPS.
Μπλε: Υπάρχουν ενημερωτικοί συναγερμοί στο σύστημα UPS. Αγγίξτε το σύμβολο κατάστασης συναγερμού για να ανοίξετε το αρχείο καταγραφής ενεργών συναγερμών.
Κίτρινο: Υπάρχουν προειδοποιητικοί συναγερμοί στο σύστημα UPS. Αγγίξτε το σύμβολο κατάστασης συναγερμού για να ανοίξετε το αρχείο καταγραφής ενεργών συναγερμών.
Κόκκινο: Υπάρχουν κρίσιμοι συναγερμοί στο σύστημα UPS. Αγγίξτε το σύμβολο κατάστασης συναγερμού για να ανοίξετε το αρχείο καταγραφής ενεργών συναγερμών.

Δέντρο μενού

  • Κατάσταση

    • Είσοδος

    • Έξοδος

    • Παράκαμψη

    • Μπαταρία

    • Θερμοκρασία

    • Μονάδες ισχύος

    • Προσέγγιση αιχμής

    • Παράλληλο*

  • Αρχεία καταγραφής

  • Έλεγχος*

    • Τρόπος λειτουργίας

      • Μεταφορά σε λειτουργία παράκαμψης

      • Μεταφορά σε κανονική λειτουργία

    • Μετατροπέας

      • Μετατροπέας ενεργοποιημένος

      • Μετατροπέας απενεργοποιημένος

    • Φορτιστής

      • Πλωτήρας

      • Ενίσχυση

      • Εξισορρόπηση

    • Καθοδηγούμενες ακολουθίες

      • Έναρξη λειτουργίας του συστήματος UPS

      • Έναρξη λειτουργίας UPS σε παράλληλο σύστημα*

      • Απενεργοποίηση του συστήματος UPS

      • Απενεργοποίηση UPS σε παράλληλο σύστημα*

  • Διαμόρφωση*

    • UPS

    • Έξοδος

    • Μπαταρία

      • Πρότυπο

        • Γενικές ρυθμίσεις

      • Προσαρμοσμένο

        • Γενικές ρυθμίσεις

        • Ειδικές ρυθμίσεις

    • Υψηλή απόδοση

    • Διαδραστικό UPS δικτύου

      • Προστατευμένο Modbus

    • Διακόπτες

    • Επαφές και ρελέ

    • Δίκτυο

    • Modbus

    • Γενικά

      • Όνομα UPS

      • Ημερομηνία και ώρα

      • Οθόνη

      • Λωρίδα LED

      • Σύστημα

      • Επανεκκίνηση οθόνης

    • Υπενθύμιση

    • Αποθήκευση/επαναφορά

    • Ενημέρωση κατάστασης

  • Συντήρηση

    • Βομβητής

    • LEDs κατάστασης

    • Λυχνία ασφαλειοδιακ.

    • Λωρίδα LED

    • Μπαταρία*

    • Βαθμονόμηση χρόνου εκτέλεσης*

    • Αντικατάσταση μπαταρίας*

    • Αναφορά UPS*

  • Στατιστικά στοιχεία

    • Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

      • Ρυθμίσεις

      • Προσομοίωση

  • Σχετικά με το

  • Αποσύνδεση

  • Κουμπί σημαίας - Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να ορίσετε τη γλώσσα εμφάνισης.

Ορισμένα μενού περιέχουν περισσότερα υπομενού από όσα περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Αυτά τα υπομενού είναι γκριζαρισμένα και προορίζονται μόνο για χρήση από τη Schneider Electric για την αποφυγή ανεπιθύμητων επιπτώσεων στο φορτίο. Άλλα στοιχεία του μενού μπορούν επίσης να είναι γκρίζα/να μην εμφανίζονται στην οθόνη, εάν δεν είναι σχετικά ή δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη για το συγκεκριμένο σύστημα UPS.

Επισκόπηση ελεγκτή επιπέδου συστήματος (SLC) και ελεγκτή μονάδας (UC)

  1. Κουμπιά του μετατροπέα ON/OFF

  2. Θύρα USB 1*

  3. Θύρα USB 2*

  4. Καθολικό I/O*

  5. Θύρα Modbus*

  6. Θύρα USB Micro-B*

  7. Θύρα δικτύου*

  8. Κουμπί επαναφοράς*

  9. LEDs κατάστασης*

  10. Παροχή ρεύματος οθόνης

  11. Θύρα οθόνης

  12. Θύρα σέρβις*

  13. EXT1*

  14. Για μελλοντική χρήση

  15. PBUS 1*

  16. PBUS 2*

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.