990-55222D-034

Kullanıcı Arayüzüne Genel Bakış

Display

Ana Ekrana Genel Bakış

  1. Ana sayfa butonu - Ana ekrana dönmek için herhangi bir ekranda bu butona dokunun.

  2. Ana menü butonu - Menülere erişmek için herhangi bir ekranda bu butona dokunun.

  3. Mimik diyagramı butonu - Mimik diyagrama erişmek için herhangi bir ekranda bu butona dokunun.

  4. Alarm durumu sembolü - Aktif alarmlar günlüğüne erişmek için herhangi bir ekranda bu butona dokunun.

Doğrudan ayrıntılı ölçüm sayfalarına gitmek için ana ekrandaki çıkış veya akü alanlarına dokunabilirsiniz.

Mimik Diyagramı

Mimik diyagramı sistem yapılandırmanıza adapte olacaktır - burada gösterilen mimik diyagramları sadece örneklerdir.

Tekli UPS Sistem Örneği - Çift Besleme

Mimik diyagramındaki yeşil güç çizgisi (çizimde gri), UPS sistemindeki güç akışını gösterir. Aktif modüller (invertör, doğrultucu, akü, statik bypass anahtarı vb.) yeşil çerçeveli ve aktif olmayan modüller siyah çerçevelidir. Kırmızı çerçeveli modüller çalıştırılamaz veya alarm durumundadır.

NOT: Mimik diyagramı, daha fazla akü bağlantı kesme cihazı bağlanmış ve yapılandırılmış olsa bile sadece bir adet akü bağlantı kesme cihazı BB gösterir. İzlenen akü bağlantı kesme cihazlarından biri veya her ikisi kapalı konumda ise, mimik diyagramındaki BB kapalı olarak görünecektir. İzlenen akü bağlantı kesme cihazlarının hepsi açık konumda ise mimik diyagramındaki BB açık olarak görünecektir.

Paralel sistemler için olan mimik diyagramlarda, UPS seviyesindeki mimik diyagramı görmek için gri UPS üzerine dokunun.

Paralel Sistem Örneği - Tek UIB ve SSIB ile Çift Besleme

Alarm Durumu Sembolü

Ekranın sağ üst köşesindeki alarm durumu sembolü (resimde gri), UPS sisteminin alarm durumuna bağlı olarak değişir.

Yeşil: UPS sisteminde alarm yok.
Mavi: UPS sisteminde mevcut bilgilendirici alarmlar. Aktif alarmlar kayıtlarını açmak için alarm durumu sembolüne dokunun.
Sarı: UPS sisteminde mevcut olan uyarı alarmları. Aktif alarmlar kayıtlarını açmak için alarm durumu sembolüne dokunun.
Kırmızı: UPS sisteminde mevcut kritik alarmlar. Aktif alarmlar kayıtlarını açmak için alarm durumu sembolüne dokunun.

Menü Ağacı

Ana Menü

Durum için alt menüler

Kontrol için alt menüler

Konfigürasyon için alt menüler

Bakım için alt menüler

İstatistikler için alt menüler

  • İstatistikler

    • Elektrik tasarrufu

      • Ayarlar

      • Simülasyon

Hakkında için alt menüler

  • Hakkında

    • UPS

    • Display

    • Tümleşik ağ yönetim kartı (NMC)

    • Opsiyonel ağ yönetim kartı (NMC) (mevcutsa)

Sistem Seviyesi Denetleyici (SLC) ve Ünite Denetleyiciye (UC) Genel Bakış

  1. İnvertör ON/OFF düğmeleri

  2. USB portu 1*

  3. USB portu 2*

  4. Evrensel G/Ç*

  5. Modbus portu*

  6. USB Mikro-B portu*

  7. Ağ portu*

  8. Sıfırla düğmesi*

  9. Durum LED'leri*

  10. Ekran güç beslemesi

  11. Ekran portu

  12. Servis portu*

  13. EXT1*

  14. İleride kullanmak üzere

  15. PBUS 1*

  16. PBUS 2*

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.