990-55222D-006

Descripción general de la interfaz de usuario

Pantalla

Información general de la pantalla de inicio

  1. Botón de inicio: pulse este botón en cualquier pantalla para volver a la pantalla de inicio.

  2. Botón del menú principal: pulse este botón en cualquier pantalla para acceder a los menús.

  3. Botón de diagrama sinóptico: pulse este botón en cualquier pantalla para acceder al diagrama sinóptico.

  4. Símbolo de estado de alarma: pulse este botón en cualquier pantalla para acceder al registro de alarmas activas.

Puede pulsar en los campos de salida o de batería en la pantalla de inicio para acceder a las páginas de mediciones detalladas.

Diagrama sinóptico

El diagrama sinóptico se adaptará a la configuración del sistema. Los diagramas sinópticos que aparecen aquí se proporcionan solo a modo de ejemplo.

Ejemplo de sistema SAI unitario: suministro de red doble

La línea de alimentación verde (gris en la ilustración) del diagrama sinóptico muestra el flujo de energía eléctrica a través del sistema SAI. Los módulos activos (inversor, rectificador, batería, conmutador de derivación estática, etc.) se enmarcan en color verde y los módulos inactivos se enmarcan en negro. Los módulos que se enmarcan en rojo no están operativos o tienen una condición de alarma.

NOTA: El diagrama sinóptico solo muestra un dispositivo de desconexión de batería (BB) aunque haya más dispositivos de desconexión de batería conectados y configurados para supervisión. Si uno o más de los dispositivos de desconexión de batería están en la posición cerrada, el BB del diagrama sinóptico se mostrará como cerrado. Si todos los dispositivos de desconexión de batería supervisados están en la posición abierta, el BB del diagrama sinóptico se mostrará como abierto.

En los diagramas sinópticos de sistemas en paralelo, pulse el SAI gris para ver el diagrama sinóptico en el nivel del SAI.

Ejemplo de sistema en paralelo – Suministro de red doble con UIB individual y SSIB

Símbolo de estado de alarma

El símbolo de estado de alarma (gris en la ilustración) en la esquina superior derecha de la pantalla cambia según el estado de alarma del sistema SAI.

Verde: no hay alarmas en el sistema SAI.
Azul: hay alarmas informativas en el sistema SAI. Pulse el símbolo de estado de alarma para abrir el registro de alarmas activas.
Amarillo: hay alarmas de advertencia en el sistema SAI. Pulse el símbolo de estado de alarma para abrir el registro de alarmas activas.
Rojo: hay alarmas críticas en el sistema SAI. Pulse el símbolo de estado de alarma para abrir el registro de alarmas activas.

Árbol de menús

Menú principal

Submenús de Estado

  • Estado: consulte Ver la información de estado del sistema.

    • Entrada

    • Salida

    • Derivación

    • Batería

    • Temperatura

    • Módulos alimentación

    • Control de picos

    • Paralelo*

Submenús de Control

Submenús de Configuración

Submenús de Mantenimiento

Submenús de Estadísticas

  • Estadísticas

    • Ahorro electricidad

      • Configuración

      • Simulación

Submenús de Acerca de

  • Acerca de

    • SAI

    • Pantalla

    • Tarjeta de administración de red (NMC) integrada

    • Tarjeta de administración de red (NMC) opcional (si está presente)

Información general del controlador de nivel del sistema (SLC) y controlador de la unidad (UC)

  1. Botones ON/OFF del inversor

  2. Puerto 1 USB*

  3. Puerto 2 USB*

  4. E/S universal*

  5. Puerto de Modbus*

  6. Puerto Micro-B USB*

  7. Puerto de red*

  8. Botón Restablecer*

  9. LED de estado*

  10. Fuente de alimentación de la pantalla

  11. Puerto de pantalla

  12. Puerto de servicio*

  13. EXT1*

  14. Para uso futuro

  15. PBUS 1*

  16. PBUS 2*

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.