990-55222D-004

Status-LED på strømmodulet

Der er en status-LED på forsiden af strømmodulet, som viser strømmodulets status.

  • Grøn LED tændt: Strømmodul er funktionsdygtigt.

  • Grøn LED blinker (langsomt): Strømmodulet udfører en selvtest.

  • Grøn LED blinker (hurtigt): Strømmodulet udfører en firmwareopdatering.

  • Grøn LED blinker (hurtige blink med fire sekunders mellemrum): Strømmodulets aktiveringskontakt er i positionen OFF (ulåst).

  • Rød LED tændt: Strømmodulet er ude af funktion.

  • Rød LED blinker (langsomt): Strømmodulets komponenter er lukket ned, eller strømmodulet har ikke gennemført selvtesten, eller strømmodulet har mistet kommunikationen med enhedens kontrolenhed.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.