990-55222D-023

Status-LED-lampe på strømmodul

En status-LED-lampe finnes på fronten av strømmodulen og viser statusen til modulen.

  • Grønn LED-lampe lyser: Strømmodulen fungerer.

  • Grønn LED-lampe blinker (sakte): Strømmodulen utfører en selvtest.

  • Grønn LED-lampe blinker (raskt): Strømmodulen utfører en fastvareoppdatering.

  • Grønn LED-lampe blinker (hurtig blinking med fire sekunders mellomrom): Aktiveringskontakten på strømmodulen er i AV-stillingen (ulåst).

  • Rød LED-lampe lyser: Strømmodulen fungerer ikke.

  • Rød LED-lampe blinker (sakte): Komponentene i strømmodulen har slått seg av, eller strømmodulen har ikke fullført selvtesten, eller strømmodulen har mistet kommunikasjon med enhetens kontrollenhet.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.