EIO0000004349_01

Brightness

Einstellung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung.

Bei Anschluss dieses Produkts an das Harmony P6-Paneel:
Wird nur das Symbol Extend Display angezeigt.

Bei Anschluss dieses Produkts an das Harmony P6-Paneel:
Wird für jede angeschlossene Anzeige ein Symbol angezeigt. Wenn Sie ein Symbol auswählen, blinkt die zugehörige Anzeige, damit Sie angeben können, welche Anzeige eingerichtet werden soll.

Front Display: Harmony P6-Paneel
Extend Display: Dieses Produkt

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?