EIO0000004352_01

Brightness

设置背景灯亮度。

当本产品连接到非 Harmony P6 面板类型主机时:
只显示 Extend Display 图标。

当本产品连接到 Harmony P6 面板类型时:
会为每个连接的显示器显示一个图标。当选择图标时,相关的显示器会闪烁,因此您可以识别要设置的显示器。

Front Display: Harmony P6 面板类型
Extend Display: 本产品

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?