EIO0000004349_01

Aufrufen des Launcher

Das Launcher ist ein Dienstprogramm, das Sie zum Starten von Programmen und Einstellungen einrichten können. Das Launcher-Programm ermöglicht eine bequeme Touchscreen-Bedienung, indem Symbole für verschiedene registrierte Einstellungen angezeigt werden.

Laden Sie das Harmony P6 und Harmony FP6 Utility von der folgenden URL herunter, und installieren Sie sie auf dem mit dem Produkt verbundenen Host.
www.se.com

Nach der Installation wird auf dem Desktop ein Verknüpfungssymbol erstellt. Das Launcher-Programm lässt sich über das Verknüpfungssymbol aufrufen.

Wenn das Launcher-Programm auf einem anderen Host als Harmony P6 installiert ist:

Wenn das Launcher-Programm auf Harmony P6 installiert ist:

HINWEIS:
  • Wenn das Launcher-Programm bereits auf dem Host installiert ist, wird das bestehende Launcher-Programm überschrieben. Wenn Sie das Launcher-Programm mit Edit angepasst haben, passen Sie es erneut an.

  • Wenn Sie das Launcher-Programm auf einem Produkt installieren, auf dem Launcheres bereits vorinstalliert ist, lesen Sie bitte auch die Beschreibung der Dienstprogramme im Handbuch für den Host.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?