Anschluss des Gleichstromkabels
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
-
Die Klemmen SG (Signalerde) und FG (Gehäusemasse) sind im Produkt verbunden.
-
Wenn die Funktionserdeklemme (FG) angeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass der Draht geerdet ist. Ohne entsprechende Erdung des Geräts kann es zu übermäßigen elektromagnetischen Interferenzen (EMI) kommen.
Gleichstromsteckverbinder: Federspann-Klemmleisten
| Verbindung | Draht |
|---|---|
| + | 24 Vdc |
| - | 0 Vdc |
| Gehäuseerde | Am Gehäuse des Geräts angeschlossene, geerdete Klemme. |
Anschluss des Gleichstromkabels
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Crimpen Sie eine Steckerklemme richtig an das Ende der einzelnen Stromkabeldrähte.
- Drücken Sie den Öffnungsknopf mit einem kleinen, flachen Schraubenzieher, um das gewünschte Steckloch zu öffnen.
- Führen Sie die einzelnen Kabeldrähte in ihre
jeweiligen Halterungen ein. Lassen Sie den Öffnungsknopf los,
um den Draht jeweils festzuklemmen.HINWEIS:
-
Bei Verwendung von Litzendraht ist darauf zu achten, dass kein Kurzschluss mit benachbarten Drähten entsteht.
-
Bei Anschluss mit Litzendrähten diese nicht verlöten.
-
Wenn sich der Draht nicht korrekt in der Funktionserdeklemme (FG) befindet, ist die Berührfunktion möglicherweise beeinträchtigt.
-
- Wenn alle drei Netzkabeldrähte eingeführt sind, führen Sie den Gleichstrom-Steckverbinder in den Netzanschluss dieses Produkts.
GEFAHR