EIO0000004352_01

启动Launcher

Launcher是一个实用程序,使用它可以设定程序启动和执行设置。Launcher 通过为注册的各种设置显示图标来实现便捷的触摸屏操作。

从以下 URL 下载 Harmony P6 和 Harmony FP6 Utility,并将它们安装在连接本产品的主机上。
www.se.com

安装后,桌面上将创建一个快捷方式图标。您可以从快捷方式图标启动 Launcher

Launcher 安装在非 Harmony P6 主机上时:

Launcher 安装在 Harmony P6 时:

注:
  • Launcher 已安装在主机上时, 现有 Launcher 将被覆盖。如果您使用了 Edit 自定义 Launcher,请再次设置。

  • 在已预装 Launcher 的产品上安装此 Launcher 时,还请查看主机手册中有关实用程序的说明。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?