EIO0000004132.03

Certificaciones y normas

Las certificaciones y normas que se muestran a continuación pueden incluir aquellas que aún no se han obtenido. Revise el marcado del producto y el siguiente URL para ver el estado de adquisición más reciente.
www.se.com/ww/en/download

Certificaciones de agencias

  • Underwriters Laboratories LLC., UL 61010-2-201 y CSA C22.2 N°61010-2-201, para Equipos de Control Industriales utilizados en Instalaciones Normales

  • Underwriters Laboratories LLC., UL 121201 y CSA C22.2 N 213, Equipos de Control Industriales utilizados en Lugares Peligrosos (Clasificados) de Clase I, División 2

  • Marina mercante, siguiendo IACS E10.

Normas de conformidad

Europa:

CE/UKCA

  • Directiva 2014/30/EU (EMC: EN 61131-2)

Australia, Nueva Zelanda:

  • RCM

Corea:

  • KC

Rusia, Bielorrusia, Kazajstán:

  • EAC

Sustancias peligrosas

Este producto está diseñado para cumplir con las siguientes normas ambientales, aunque no entre directamente en el ámbito de dicha norma:

  • RoHS, Directivas 2011/65/EU y 2015/863/EU

  • RoHS China, Norma GB/T 26572

  • Reglamento REACH EC 1907/2006

Fin de vida (WEEE)

Este producto contiene placas electrónicas. Debe eliminarse por las vías de tratamiento específicas. Este producto contiene pilas y/o baterías de almacenamiento, las cuales deben recolectarse y procesarse por separado una vez agotadas y al final de la vida útil del producto (Directiva 2012/19/EU del Parlamento Europeo)

Estas baterías no contienen un porcentaje en peso de metales pesados superior al umbral notificado por el Reglamento Europeo de Baterías 2023/1542.

Marcas KC

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.