EIO0000004134.03

显示规格

  HMISTM6200 HMISTM6400
显示屏类型 TFT 彩色 LCD
显示尺寸 4.3" 7"
分辨率 480 x 272 像素 800 x 480 像素 (WVGA)
有效显示面积 (W x H) 95.04 x 53.86 mm
(3.74 x 2.12 in)
154.08 x 85.92 mm
(6.07 x 3.38 in)
显示颜色 1600 万色
有关显示颜色的更多信息,请参阅画面编辑软件手册。
背光灯 白色LED (不可更换。请联系当地经销商。)
背光灯工作寿命 50,000 小时或更长 (在 25 °C [77 °F] 下连续工作,背光灯亮度降至 25% 以前)
亮度控制 16 个级别 (触摸屏或软件调节)
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.