EIO0000004132.03

Especificaciones del display

  HMISTM6200 HMISTM6400
Tipo de display Pantalla LCD de color TFT
Tamaño del display 4,3" 7"
Resolución 480 x 272 píxeles 800 x 480 píxeles (WVGA)
Área de visualización efectiva (Ancho x Alto) 95,04 x 53,86 mm
(3,74 x 2,12 in)
154,08 x 85,92 mm
(6,07 x 3,38 in)
Colores del display 16 millones de colores
Consulte el manual de su software de edición de pantallas para obtener información detallada sobre los colores del display.
Retroiluminación LED blanco (No es sustituible. Comuníquese con su distribuidor local.)
Vida útil de la retroiluminación 50000 horas o más (funcionamiento continuo a 25 °C [77 °F] antes de que el brillo de la retroiluminación disminuye a 25%)
Control de brillo 16 niveles (se ajusta con el panel táctil o con el software)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.