EIO0000004132.03

Números de referencia

Lista de números de referencia

Serie Nombre del modelo Número de referencia
Harmony STM6 HMISTM6200 HMISTM6200
HMISTM6400 HMISTM6400
HMISTM6BOX HMISTM6BOX
HMISTM6BOXIOT HMISTM6BOXIOT
NOTA: Todos los número de referencia pueden ser seguidos por cualquier letra o número.

Configuración del número de referencia

A continuación se describe la configuración de los números de referencia.

Posición de la cifra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y posterior
  (modelo) (series) (tamaño del display) (tipo) (Software disponible y otros)
HMI STM 6 2: 4"
4: 7"
00: Norma -
BOX: Sin visualizador -: EcoStruxure Operator Terminal Expert
IOT: EcoStruxure Machine Scada Expert
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.