EIO0000004134.03

部件号

部件号列表

系列 型号名称 部件号
Harmony STM6 HMISTM6200 HMISTM6200
HMISTM6400 HMISTM6400
HMISTM6BOX HMISTM6BOX
HMISTM6BOXIOT HMISTM6BOXIOT
注: 所有部件号后面可以跟任何字母或数字。

部件号配置

下面介绍各部件号配置。

数字位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11和更高
  (型号) (系列) (显示尺寸) (类型) (可用软件及其他)
HMI STM 6 2: 4"
4: 7"
00: 标准 -
BOX: 没有显示 -: EcoStruxure Operator Terminal Expert
IOT: EcoStruxure Machine Scada Expert
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.