EIO0000004132.03

Identificación de piezas

Identificación de piezas (Módulo de visualización)

Frontal
  1. LED de estado

Identificación de piezas (Módulo posterior)

Frontal
Parte inferior
  1. LED de estado

  2. Tope

  3. Interfaz USB (Tipo A)

  4. Interfaz USB (micro-B)

  5. Conector de alimentación

  6. Interfaz en serie (COM1)

  7. Interfaz Ethernet (ETH1)

  8. Interfaz Ethernet (ETH2)

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO
  • No conecte el producto al ordenador con el cable USB (micro-B) a menos que el producto esté alimentado por el cable de alimentación.
  • Retire el cable USB (micro-B) antes de comunicarse con el controlador host y otros tipos de equipos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.