EIO0000004134.03

部件标识

部件标识(显示模块)

正视图
  1. 状态 LED

部件标识(主机模块)

正视图
底视图
  1. 状态 LED

  2. 缓冲器

  3. USB (A 型) 接口

  4. USB (micro-B) 接口

  5. 电源插头连接器

  6. 串行接口 (COM1)

  7. 以太网接口 (ETH1)

  8. 以太网接口 (ETH2)

警告
意外的设备操作
  • 请勿使用 USB (micro-B) 电缆将产品连接到计算机,除非产品是由电源线供电。
  • 在与主机控制器和其他类型设备通讯前,请拔下 USB (micro-B) 电缆。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.