EIO0000004134.03

更换安装垫圈

安装垫圈可提供防尘防潮保护。
必须将垫圈正确插入到槽内才能达到显示模块防潮效果。

注意
设备损坏
  • 根据操作环境要求,定期检查安装垫圈。
  • 每年至少更换一次安装垫圈,或在出现明显划痕或脏污时尽快更换。
  • 注意不要过度拉伸垫圈。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 将显示模块放在放在表上面,使显示屏朝下。
  2. 从显示模块卸下防水橡皮垫圈。
  3. 将新垫圈装到显示模块。
    1. 安装垫圈

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.