EIO0000004132.03

Sustitución de la junta de instalación

La junta de instalación ofrece protección contra el polvo y la humedad.
La junta debe insertarse correctamente en la hendidura para garantizar cierta resistencia a la humedad para el módulo de visualización.

AVISO
DAÑOS MATERIALES
  • Inspeccione la junta periódicamente según lo requiera el entorno operativo.
  • Cambie la junta al menos una vez al año, o cuando presente rasguños o suciedad.
  • Tenga cuidado de no estirar la junta innecesariamente.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Coloque el módulo de visualización en una superficie plana y nivelada con la cara orientada hacia abajo.
  2. Quite la junta del módulo de visualización.
  3. Coloque la nueva junta en el módulo de visualización.
    1. Junta de instalación

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.