EIO0000004134.03

安装到终端产品的注意事项

将此产品安装到终端产品时注意以下事项:

  • 本产品为开放式设备,应安装到与环境相应的机柜中。安装在只有使用工具才能访问设备的机柜中。

  • 将本产品安装在具有足够机械强度的机柜中。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?