DOCA0302IT-04

Dispositivi Acti 9 con interfaccia Ti24

Panoramica

I dispositivi (iACT24, iATL24, iOF+SD24, OF+SD24, RCA iC60, Reflex iC60) possono essere collegati a I/O Smart Link con cavi preconfezionati per il sistema di comunicazione EcoStruxure.

Cablaggio

La figura seguente mostra il collegamento dei dispositivi a I/O Smart Link con cavi preconfezionati:

NOTA: è possibile utilizzare il cavo A9XCAU06 o A9XCAC01 per collegare dispositivi Acti 9 con interfaccia Ti24 a I/O Smart Link.

In questo caso, per il collegamento di iACT24 e iATL24, l'ingresso I2 deve essere collegato a entrambe le estremità del cavo A9XCAU06 o A9XCAC01.

Per informazioni dettagliate sulle istruzioni di installazione, vedere PKR5509302 I/O Smart Link - Scheda di istruzioni.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?