DOCA0302FR-04

Equipements Acti 9 avec interface Ti24

Présentation

Les appareils (iACT24, iATL24, iOF+SD24, OF+SD24, RCA iC60, Reflex iC60) peuvent être raccordés à I/O Smart Link au moyen de câbles pré-assemblés du système de communication EcoStruxure.

Câblage

La figure suivante présente le raccordement d'appareils à I/O Smart Link au moyen de câbles pré-assemblés :

NOTE: Un câble A9XCAU06 ou A9XCAC01 peut être utilisé pour relier des appareils Acti 9 avec interface Ti24 à I/O Smart Link.

Dans ce cas, pour la connexion de iACT24 et iATL24, l'entrée I2 doit être raccordée aux deux extrémités du câble A9XCAU06 ou A9XCAC01.

Pour plus d'informations sur les instructions d'installation, voir PKR5509302 I/O Smart Link - Instruction de service.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?