Conexión de los dispositivos
Descripción
El registro está disponible para los dispositivos que figuran en la lista de dispositivos. El contenido del registro se puede personalizar mediante temas. Los temas son los parámetros de un dispositivo que se pueden seleccionar para obtener el contenido de registro deseado. El número de entradas de registro por dispositivo es fijo, con independencia del número de temas seleccionados para dicho dispositivo. La interfaz IFE puede registrar los datos recibidos a intervalos predefinidos (5, 10, 15, 20, 30 y 60 minutos). A continuación se incluye una explicación de cómo la interfaz IFE registra los datos y cómo configurar los registros para un dispositivo.
Intervalo de registro
Muchos dispositivos de un sistema de supervisión de potencia no tienen la capacidad de grabar los datos en memoria no volátil. La interfaz IFE proporciona este registro de datos a intervalos predeterminados.
A continuación se indican las características del registro de datos de IFE :
-
El número máximo de entradas de registro por dispositivo está fijado en 12960.
-
Seleccione un máximo de 24 temas por dispositivo para el registro de datos (los temas son kVAh, kWh, kVARh, etc.).
-
Seleccione el dispositivo y la lista de temas para el registro de datos.
El intervalo de registro es el periodo de tiempo predefinido para que la interfaz IFE registre los datos recibidos del dispositivo. La capacidad de registro de un dispositivo se calcula multiplicando el factor de capacidad de registro por el intervalo de registro definido en la página .
Capacidad de registro (en días) = Factor de capacidad de registro * Intervalo de registro (en minutos)
El factor de capacidad de registro es 9 y se calcula como se indica a continuación:
Factor de capacidad de registro = 12960/1440
Donde:
-
12960 es el número máximo de entradas de registro por dispositivo
-
1440 es el número de minutos por día
Ejemplo: Si el de la página está establecido en 5 minutos, la capacidad de registro es de 45 días.
En la tabla se muestra la capacidad de registro del intervalo de registro correspondiente:
|
Intervalo de registro (minutos) |
Capacidad de registro (días) |
|---|---|
|
5 |
45 |
|
10 |
90 |
|
15 |
135 |
|
20 |
180 |
|
30 |
270 |
|
60 |
540 |
Procedimiento de ajuste del intervalo de registro
El interruptor automático de la lista de dispositivos se puede activar para el registro. Los temas de registro son exclusivos para cada dispositivo. Para ver los registros de datos de intervalos, consulte Conexión de los dispositivos en el menú .
Registro
Para deshabilitar el registro, seleccione un intervalo de registro como , asegúrese de que las selecciones de registro estén borradas y, a continuación, haga clic en .
Purga de datos
Para eliminar un registro de datos, marque para los temas que desee eliminar.
Personalizar
Para personalizar el contenido del registro, active el registro de los dispositivos. Haga clic en , en la sección para el dispositivo que se va a configurar.