0602IB1801ES-09

Indicadores

Descripción

La página Indicadores proporciona información del contador de mantenimiento del interruptor automático conectado a la interfaz IFE . La página muestra información sobre la vida útil restante del interruptor, los contadores de desgaste de los contactos, los contadores de funcionamiento de interruptor automático y los contadores del zócalo.

Visualización de los contadores de mantenimiento

Paso

Acción

Resultado

1

En el menú IFE , haga clic en Mantenimiento .

Abre la página Mantenimiento .

2

En el menú Indicadores , seleccione el interruptor automático en la lista de dispositivos.

NOTA: Esta función está disponible únicamente para los interruptores automáticos.

Muestra información sobre la vida útil restante del interruptor, los contadores de desgaste de los contactos, los contadores de funcionamiento del interruptor automático y los contadores del zócalo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?