0602IB1801ES-09

Exportación del registro del dispositivo

Descripción

La página Exportación del registro del dispositivo permite exportar automáticamente los registros de dispositivo mediante la interfaz IFE . La exportación del registro del dispositivo permite configurar la interfaz IFE para exportar periódicamente los registros del dispositivo. Puede optar por exportar los archivos de registro del dispositivo mediante correo electrónico o FTPS.

NOTA: Si los servidores de correo electrónico y FTPS no se encuentran en el mismo segmento de red Ethernet que la interfaz IFE , asegúrese de que la pasarela predeterminada de IFE esté configurada correctamente.

Transporte

Parámetro

Descripción

Ajuste

Desactivado

Si se selecciona Desactivado , se activará el correo electrónico o el FTPS.

Correo electrónico

Permite exportar los archivos de registro mediante el correo electrónico.

FTPS

Permite exportar los archivos de registro mediante FTPS.

Incremental

Selecciona sólo los datos del nuevo intervalo registrados desde la última exportación de datos correcta.

NOTA:
  • Si el transporte está programado para realizarse Cada hora o según un Intervalo de registro , la casilla de verificación Incremental se selecciona automáticamente y no se puede borrar.

  • Si la casilla de verificación Incremental no está seleccionada, el archivo de registro completo se envía como adjunto en un correo electrónico en cada intervalo programado.

Exportación manual

Permite exportar manualmente los archivos de registro acumulados.

Horario

Parámetro

Descripción

Ajuste

Intervalo de registro

Permite seleccionar la frecuencia de envío de los registros de datos.

  • Cada hora

  • Diariamente

  • Semanalmente

  • Mensualmente

  • Intervalo de registro

A las direcciones

Parámetro

Descripción

Ajuste

A las direcciones

Enumera los destinatarios de correo electrónico configurados en las cuentas de usuario de IFE .

Parámetros FTPS

Parámetro

Descripción

Ajuste

Dirección IP del servidor

Permite especificar la dirección IP del servidor FTPS.

Puerto TCP del servidor

Permite especificar el número de puerto del servidor.

Directorio

Permite seleccionar el directorio donde desea que se guarden los archivos.

Usuario

Permite especificar el nombre de usuario de FTPS.

Contraseña

Permite especificar la contraseña de FTPS.

Pasivo

Permite seleccionar el modo de funcionamiento del FTPS.

NOTA: La opción Pasivo está habilitada de forma predeterminada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?