0602IB1801ES-09

Diseño de la interfaz de usuario

Descripción general

Este gráfico muestra el diseño de la interfaz de usuario del IFE .

A

Encabezado

B

Barra de menús

C

Barra de submenús

D

Páginas web

E

Zona de visualización

F

Botón de acción

Encabezado

El encabezado muestra la siguiente información en la parte superior de cualquier página.

A

Nombre de IFE

B

Modo de comando intrusivo

C

Fecha y hora

D

Dirección IP

E

Ubicación del dispositivo

F

Mi perfil
Desconexión

G

Nombre de usuario

Parte del encabezado

Descripción

Nombre de la interfaz IFE

Nombre de dispositivo de la interfaz IFE .

Modo de comando intrusivo

  • : El modo de comando intrusivo es Bloqueado, por lo que los comandos de control remoto están desactivados.

  • : El modo de comando intrusivo es Desbloqueado (ajuste predeterminado), por lo que los comandos de control remoto están activados.

Fecha y hora

Fecha actual en formato aaaa-mm-dd.

Hora actual en formato hh-mm-ss.

Dirección IP

Dirección IPv4 de la interfaz.

Ubicación del dispositivo

Haga clic en Ubicación del dispositivo para localizar la interfaz seleccionada en su equipo:

  • El indicador LED ULP de la interfaz seleccionada parpadeará durante 15 segundos (modo de prueba).

  • El icono parpadeará (1 segundo encendido y 1 segundo apagado) cuando esté activada la ubicación del dispositivo.

Mi perfil

Haga clic en este campo para cambiar la contraseña de su cuenta en la ventana Modificación de la información de la cuenta .

Desconexión

Para cerrar la sesión de la interfaz IFE , haga clic en este campo o bien cierre el navegador.

Se recomienda cerrar la sesión del IFE cuando no se utilice.

Nombre de usuario

Nombre del usuario que ha iniciado sesión.

Barra de menús

Las fichas principales de la barra de menús son:

  • SUPERVISIÓN Y CONTROL

  • DIAGNÓSTICO

  • CONFIGURACIÓN

  • SEGURIDAD

Barra de submenús

En las subfichas de la barra de submenús se muestran los submenús correspondientes a la ficha principal seleccionada.

Páginas web

En el menú de navegación de cada subficha figuran las páginas web correspondientes al submenú seleccionado.

Botones de acción

Los botones de acción se corresponden con la ficha seleccionada y pueden variar.

En la siguiente tabla se describen los botones de acciones genéricas en las páginas web de Configuración y Seguridad:

Botón

Acción

Aplicar cambios

Aplica los cambios en los ajustes.

Cancelar cambios

Cancela las modificaciones realizadas en los ajustes y regresa a los últimos ajustes guardados.

Para determinados ajustes, al hacer clic en Aplicar cambios , se mostrará un mensaje emergente en el que deberá confirmar si desea reiniciar la interfaz IFE para aplicar los nuevos ajustes:

  • Haga clic en para reiniciar y aplicar los cambios en los ajustes.

  • Haga clic en No para cancelar las modificaciones en los ajustes y regresar a los últimos ajustes guardados.

Zona de visualización

La zona de visualización muestra con detalle la subficha seleccionada con todos los campos relacionados.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?