0602IB1801ES-09

Redundancia-puente RSTP

Descripción

En la página REDUNDANCIA-PUENTE RSTP se muestran los datos de diagnóstico del puente RSTP.

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden consultar las páginas de Diagnóstico.

Cómo navegar hasta la página Redundancia-puente RSTP

Para ver la página REDUNDANCIA-PUENTE RSTP , haga clic en DIAGNÓSTICO > COMUNICACIÓN > REDUNDANCIA-PUENTE RSTP .

Parámetros generales

Parámetro

Descripción

Estado del puente

Estado de la función RSTP. Estará activada o desactivada en función de la configuración.

ID del puente

Identificador exclusivo del puente. Se trata de una combinación de la dirección MAC y la prioridad de puente del dispositivo.

ID de raíz

Identificador exclusivo del puente raíz. Combinación de la dirección MAC y la prioridad del puente raíz del dispositivo raíz.

Puerto de raíz

Número de puerto que ofrece la ruta de menor coste desde este puente hasta el puente raíz.

NOTA: Para el puente raíz, el valor siempre es 0. Para otros dispositivos, puede ser 1 o 2.

Coste de ruta de raíz

Coste de la ruta hasta la raíz desde la perspectiva de este puente.

Cambios totales de topología

Número total de cambios de topología detectados por este puente desde el último reinicio de los contadores.

Haga clic en Reiniciar contadores para restablecer a 0 los valores de las estadísticas.

Si la interfaz IFE está apagada o se ha reseteado debido a un cambio en la configuración o cualquier otro motivo, los valores de las estadísticas se restablecerán a 0.

Parámetros configurados/registrados

Parámetro

Descripción

Tiempo de saludo de puente configurado

Valor del tiempo de saludo configurado en este puente.

Tiempo de saludo de puente registrado

Tiempo de saludo real que utiliza actualmente el puente. Se trata del tiempo de saludo configurado del puente raíz.

Retardo de reenvío de puente configurado

Valor de retardo de reenvío configurado en este puente.

Retardo de reenvío de puente registrado

Retardo de reenvío real que utiliza actualmente el puente. Se trata del retardo de reenvío configurado del puente raíz.

Intervalo máximo de puente configurado

Valor del intervalo máximo configurado en este puente.

Intervalo máximo de puente registrado

Intervalo máximo real que utiliza actualmente el puente. Se trata del intervalo máximo configurado del puente raíz.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?